This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23758:TPS23758和 TPS23755之间的差异

Guru**** 2514255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805810/faq-tps23758-difference-between-tps23758-and-tps23755

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:TPS23755

 TPS23758和 TPS23755之间有何差异? TI 的比较工具显示它们是相同的。  

要启动新项目、建议使用哪一部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问。 TPS23755设计用于二极管整流反激式。 一般而言、TPS23755设计用于12V 或更高输出电压的应用、建议使用该器件、以便在无需光耦合器的情况下保持稳压精度。

    TPS23758设计用于同步整流反激式。 通常、TPS23758被设计并建议用于5V 或更低输出电压应用、以便在无需光耦合器的情况下保持稳压精度。

    如有任何其他问题、请告诉我、感谢您考虑使用德州仪器 PoE 产品。

    此致、
    Brett Colteaux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、您好、感谢您的回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如需进一步说明、请参阅下面重点介绍的这两种器件之间的主要差异。 请随时查看以下内容、并告知我是否有任何不清楚的地方或是否有任何其他问题。  

    谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux