我们使用 LMZ23603将24V 转换为5V7、最大输出为1A。 我们发现了许多电路板、其中稳压器从电阻器设置的正确输出电压(5V7 - 5V8)开始、然后快速(一分钟)上升到7V 及以上。 根据数据表、FB 电压相应升高、稳压器在达到0V86 (我见过0V95)时不会关断。 这种情况会在现场经过一段时间后在电路板中发生。
它们显然受到破坏,但仍然以不受控制的方式工作。 我在数据表中注意到的一点是、建议的最高结温为125C、热关断在165C 时触发。 我们的散热不是特别慷慨、我想它可能已经运行了一段时间、温度介于之间并且已经损坏。 但是、该板中还有其他类似的稳压器、没有任何问题。 如果您有任何关于要检查的其他内容以及如何改进设计的建议、我将不胜感激。