This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23603:故障、未调节且未向下推

Guru**** 735530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769541/lmz23603-failure-not-regulating-and-not-shuthing-down

器件型号:LMZ23603

我们使用 LMZ23603将24V 转换为5V7、最大输出为1A。 我们发现了许多电路板、其中稳压器从电阻器设置的正确输出电压(5V7 - 5V8)开始、然后快速(一分钟)上升到7V 及以上。 根据数据表、FB 电压相应升高、稳压器在达到0V86 (我见过0V95)时不会关断。 这种情况会在现场经过一段时间后在电路板中发生。

它们显然受到破坏,但仍然以不受控制的方式工作。 我在数据表中注意到的一点是、建议的最高结温为125C、热关断在165C 时触发。 我们的散热不是特别慷慨、我想它可能已经运行了一段时间、温度介于之间并且已经损坏。 但是、该板中还有其他类似的稳压器、没有任何问题。 如果您有任何关于要检查的其他内容以及如何改进设计的建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、
    是否可以在此处分享您的原理图和布局?
    我们可以进行快速回顾、看看我们是否发现了任何问题。
    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附原理图、没什么特别的。 LMZ23603的唯一负载是次级线性稳压器、可为不同部件供电。

    由于此 PCB 是由使用不同工具的承包商完成的、因此布局更为困难... 我只有单个光绘文件和下面的装配图。 LMZ23603组件显示为绿色(部分位于底部、未突出显示)、第二个稳压器显示为橙色。 散热不多、LMZ23603有6x10个过孔连接到内部接地层(2)、但它们未连接到顶部或底部的铜。 尽管如此、同一电路板上还有其他具有类似散热方案的稳压器、它们看起来不会出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、通过添加5K 电阻器从输出中汲取1mA 电流、可以解决这个问题。 之后禁用 LDO 时、没有负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    我看到数据表指定使用1k 到10k 之间的反馈电阻器。
    见第19页: www.ti.com/.../lmz23603.pdf

    该器件看起来可能需要一个小负载、您添加的5k 电阻可能已经足够。 如果您使用较低值的反馈电阻器、则可能不需要您添加的额外5k 电阻器。

    谢谢、
    Denislav