This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:S3打开

Guru**** 2641025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769805/tps51206-s3-to-be-open

器件型号:TPS51206

您好!

我们收到了客户关于 TPS51206的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-如果 S3引脚在 IC 工作时处于开路状态,会发生什么情况? 是否存在损坏 IC 的问题?
- S3引脚上是否有下拉或上拉电阻器?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    如果 S3引脚断开、则噪声可能耦合到引脚并将 S3引脚上拉至高电平或低电平。
    S3引脚应由外部电压控制。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们了解 S3应由外部电压控制。 但他们需要考虑 S3处于开路状态的异常情况。 那么、您能否确认以下问题?

    -当外部电压(包括噪声)不为 S3供电时,IC 的行为是什么? 是否存在损坏 IC 的问题?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    S3引脚上没有内部上拉或下拉电阻器。
    如果 S3完全开路、S3引脚电压可能是由于噪声耦合而产生的任何电压。
    如果电压高于绝对规格、则可能会导致引脚损坏。

    如果 S3连接到外部电压、并且在异常情况下外部电压可能会开路、我建议在之间添加一个阻值为10k 的电阻器
    S3和接地。 在这种情况下、即使外部电压处于开路状态、S3引脚电压也将为零。

    谢谢