This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:用于驱动一串白色 LED

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769896/tps61170-using-to-drive-a-string-of-white-leds

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: TPS61165

团队、  

TPS61170是否适合以恒定电流驱动一串白光 LED 进行调光?  

数据表主要显示了恒压拓扑。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    您的 LED 规格是什么? 理论上是可行的。 您可以将 LED 灯串与连接到 GND 的电阻器串联、并将电阻器电压用作 FB 信号。 该电路将调节电阻器上的电压、从而使流经 LED 灯串的直流电流恒定。 但是、由于1.22V FB 基准电压、这种做法并不有效、除非您使用 PWM 将 FB 基准电压编程为较低的电平。

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、
    TPS61170主要用于电压稳压器。 我建议使用 TPS61165等 LED 驱动器 IC