This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624采用小型封装电容?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPSM84624, TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769961/tpsm84624-tpsm84624-on-package-small-capacitance

器件型号:TPSM84624
主题中讨论的其他器件:TPS82130TPSM84824

您好!

我想知道您的 TPSM84624和 TPS82130/40是否具有用于高频噪声的小型封装电容?  如果不是、除了我的大容量稳压器之外、我还应该向这些稳压器的输出中添加这一内容吗?   

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件在模块中不包含任何输出电容。 每个器件的数据表中列出了所需电容的数量和类型。 通常、需要10uF-20uF 的陶瓷电容、可以添加额外的陶瓷电容或大容量电容、以实现更好的纹波或瞬态性能。  还可以添加频率更高的陶瓷电容器、但通常不需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TPSM84824/TPSM84624在输出端具有一个10nF 和0.1uF 陶瓷电容器、用于高频噪声。 我认为 TPS82130在封装内部没有任何高频输出电容器。 如果 PCB 空间很小、这些输出电容器不是正常运行所必需的。

    此致、
    Jimmy