This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020505:NC 引脚连接

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769315/dcp020505-nc-pin-connection

器件型号:DCP020505

数据表显示未连接 NC 引脚。  我假设这些引脚可以安全地连接至-Vs、并且不会影响隔离。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、假设将这些引脚连接到接地层可改善热属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shang、
    我联系了负责此部件的设计团队。 我希望在明天的某个时候得到确认。
    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shang、

    我对此有更新。

    我建议不要将您电路板上的 NC 引脚连接(悬空)。

    电气方面、大多数 NC 引脚未在内部连接到任何电路。 7引脚单输出封装上的引脚7是一个例外情况。 此外、其他封装上的一些 NC 引脚在内部短接在一起。 就隔离额定值而言、如果将 NC 引脚连接到-Vs、则可能会受到影响、因为您会将此电势引入封装引线框中的这些引脚位置。
    这就是我建议在您的设计中使 NC 引脚保持悬空的原因。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。