This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:未连接系统负载

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769641/bq24616-no-system-load-connected

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件:bq24600

如果我不将此充电器连接到系统负载、能否从下面所示的电路中排除 Q1 - Q3并在适配器(12V)和 RAC/R17节点之间连接一个二极管?  如果是、如何连接/ACDRV 和/BATDRV?

由于 JEITA 温度曲线和较低的开关频率、我们将查看 bq24616与 bq24600。

-Charyne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    夏莱恩、您好!

    您可以移除 Q3 BATFET 并替换二极管的 Q1和 Q2 ACFET。 我建议使用500k Ω 电阻器将/ACDRV 引脚连接到 VCC。

    您也可以将/BATDRV 连接到 VCC、电阻为500kOhm。


    此致、
    Joel H