This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 I2C 上拉电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769904/lp5569-lp5569-i2c-pull-up-voltage

器件型号:LP5569

我们尝试在3V 系统中使用 LP5569、但无法从 LP5569获取任何 I2C 响应。 I2C 总线上总共有6个器件、主微控制器是唯一的主器件。 我们将 LP5569 EN 引脚拉为高电平、等待5ms、然后尝试向地址0x32处的0x00寄存器写入0x40 (启用位)、但永远不会收到 ACK。 我们是否违反了某种计时? LP5569是否可用于上拉至3V 的 I2C 总线? 我们能够使用10k 或2.2k 上拉电阻器以100kbps 的速率与总线上的其他器件通信。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的软件工程师尝试使用地址0011001Xb、即33h 进行读取、32h 进行写入。 实际地址为0110010Xb、或65h 表示读取、64h 表示写入。 如果在数据表中更清楚地显示此信息、将会很有帮助。