Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, TPS560200, CSD18532Q5B, CSD19533Q5A, CSD19532Q5B, UCC28180, UCC28950
您好、Roberto、
你过得怎么样
我恢复了电池充电器的测试、因为我们在加载后面临输出电压调节问题。 在测试之后、我知道输出电压在 Vout 信号处稳定(在 C53-C56电容器组上)、但在连接器 J8上、我得到的是下降的电压。 因此问题出在 Q12、Q17的 MOSFET 组...而故障查找时,我为 VCC_FB 提供了12V 外部电源,并为预充电 P2.2节点提供了3.45V 电源。 我得到的电压如下所示
V_float=8.6V
pre_chargeP2.2=3.45V
Q32A base-Emmiter= 0.6V 时的电压
D19阳极处的电压= 8.15V
由于电压为8.15V、Q33无法导通、因此 MOSFET 组处于导通状态。
上述电压是否正确?
此外、PMP8740原理图中的哪些二极管代表 Dsw1和 Dsw2?
谢谢、
Anjana