This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, TPS560200, CSD18532Q5B, CSD19533Q5A, CSD19532Q5B, UCC28180, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803946/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740TPS560200CSD18532Q5BCSD19533Q5ACSD19532Q5BUCC28180UCC28950

您好、Roberto、

你过得怎么样

我恢复了电池充电器的测试、因为我们在加载后面临输出电压调节问题。 在测试之后、我知道输出电压在 Vout 信号处稳定(在 C53-C56电容器组上)、但在连接器 J8上、我得到的是下降的电压。 因此问题出在 Q12、Q17的 MOSFET 组...而故障查找时,我为 VCC_FB 提供了12V 外部电源,并为预充电 P2.2节点提供了3.45V 电源。 我得到的电压如下所示

V_float=8.6V

pre_chargeP2.2=3.45V

Q32A base-Emmiter= 0.6V 时的电压

D19阳极处的电压= 8.15V

由于电压为8.15V、Q33无法导通、因此 MOSFET 组处于导通状态。

上述电压是否正确?

此外、PMP8740原理图中的哪些二极管代表 Dsw1和 Dsw2?

谢谢、  

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    如前所述、电流的波形看起来很好。

    关于栅极脉冲、我发现它很奇怪:它们应该在那里。

    请仔细检查您是否至少从控制器获得脉冲。 如果是、请检查驱动程序是否未损坏。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    1) 1)确定。 实际上、示波器上的波形是变压器初级波形、而不是栅极脉冲。

    2)在 PFC 板上、J6用于禁用 IC 的开环保护、 但是、当我尝试通过断开 D1、D2、MOSFET 和 PFC 扼流圈并施加77VAC 来检查 IC 的栅极脉冲时、我得到 Vcc_fb = 11.8V 和 Vcc_pri = 14V、并通过短接 J6连接器、我在引脚 Vsense 上得到1.6V、但仍然没有栅极脉冲。 我将 U1、U2、U3替换为新的 U1、但问题仍然存在。

    谢谢、  

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    您之前说过 VCC_PFC 为15V、但现在我看到 VCC_PRIMARY 为14V、 而理论上、VCC_PRIMARY 应> VCC_PFC。

    您能否再次检查我们是否正在讨论上述第一个或第二个电压?

    我的意思是、如果 VCC_PRIMARY 为14V、则需要激活 FET Q4并通过在 Net PFC_on 上施加3.3V 电压来开启 PFC 级、这会使 U4导通并下拉 Q4的栅极;这样、VCC_PFC 上就会获得14V 电压。

    您能否确认 VCC_PFC 至少为14V?

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    是的。 向 PFC_on 信号施加3.3V 电压后、VCC_PFC 也为14V。

    昨天、我还发现来自电流感应220欧姆的电阻器已断开(显示220k)。 我认为这可能是禁用栅极脉冲的原因。  打开电流感应电阻器的原因是什么?

    当 PFC 板损坏时、所有三个电流感应电阻器0.03ohm 被分成 两部分。

    这意味着大电流从它们流过。 为什么即使输出负载为20A、大电流也会从 PFC 传递?

    我试图找出结构的原因、以便我可以采取推诿行动。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

     如果二极管或 FET 短路、则无法保护升压转换器、因为两个元件在短路时也会使市电短路、因此对电流没有限制。 只有保险丝可以保护一些东西:其中一个是 PCB 和其他高电流能力组件上的轨道。

    所有敏感元件、如电桥、电流感应电阻器、继电器等、都可能会损坏、因为保险丝只能限制流过它的能量、但这种能量能够摧毁硅元件和小型元件(如电流感应电阻器)。

    一旦电流感应电阻器断开(因此断开)、就会向220欧姆电阻施加高电压、这也会断开。

    抱歉、 在功率级发生故障期间无法保存功率级、除非您找到的保险丝速度非常快或能够中断大部分能量(并且直到现在我还没有找到)。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Roberto 为您提供的及时支持。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjana、欢迎你的到来。

    我希望你的工作将顺利进行。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    请告诉我如何仅检查控制电源上同步整流器的栅极脉冲、因为我检查初级栅极驱动脉冲。?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    根据数据表、当 CS 引脚中的电压低于 DCM 引脚的阈值时、UCC28950在断续导通模式(DCM)下工作。

    数据表中指出 "在所有条件 下、将 DCM 引脚短接至 GND 会禁用 DCM 特性、控制器在 CCM 模式下运行"、因此 SR 输出(OUT E & F)将始终运行、即使 CS 引脚上没有信号也是如此。

    此致、

    Roberto