This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:无负载时 BQ24072T 的静态电流、VIN 和 Lt;UVLO

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769950/bq24072t-quiescent-current-of-bq24072t-if-no-load-and-vin-uvlo

器件型号:BQ24072T

你(们)好

我正在评估为单节锂聚合物电池充电的器件、到目前为止、BQ24072T 是我的最爱。 我的问题:如果未连接负载(I_LOAD 大约1uA)、并且 IN 上没有电源、则 BQ24072T 从电池汲取多少电流?  

我在 第7页的数据表中找到 IBAT (PDWN)= 6.5uA 的定义。 对于所有 BQ2407x 器件或仅对于具有 SYSOFF 引脚的器件、情况是否如此?

感谢你的帮助。 我们对此表示高度赞赏。  

此致

Patrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrik、
    6.5uA 是 BQ2407x 系列中所有器件在无负载且没有输入时从电池汲取的电流。 这与 SYSOFF 引脚的状态无关。