This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:UCC25630-1EVM-291

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291, UCC256303, UCC256301, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769857/ucc25630-1evm-291-ucc25630-1evm-291

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件: UCC256303UCC256301UCC25600

尊敬的支持人员:

为了避免高电压问题、我尝试将 UCC25630-1EVM-291用作直流/直流转换器

通过  TP21为其提供单独的 Vcc = 15V、并将3.5V 至 TP6作为人工 BLK 信号。

此外、如数据表中建议的那样、我已经将 HV 引脚接地(TP12短接至 TP13)。

仍然无法唤醒控制器。 (RVCC=0、无开关、Vcc 源无功耗。)

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    如果您计划将 HV 引脚接地、则需要将控制器更换为 UCC256303。 器件不会唤醒、因为 UCC256301在启用 RVCC 之前等待 VCC 充电至26V。

    我还应该提到、此 EVM 设计为在390V 输入电压下运行。 如果您更改输入电压、则转换器可能会出现维持稳压的问题。

    您正在尝试为什么供电? 如果您可以分享您的设计规格、我可以建议更适合您的设计的器件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben!
    最终、我打算在250-400 VDC 输入电压下操作电路板。
    我的目标是通过 T1变压器的初级(引脚1-3)实现高电压/高频交流作为我的输出。
    我希望通过 J4注入直流电压来手动调节输出电压的频率和幅度
    (在禁用输出整流器和反馈路径时)
    我还想通过外部时钟打开/关闭交流输出。

    在修改电路板之前、我想看到它在切换。
    因此,出于安全考虑,输入端的50Vdc 应该提供什么信号/在哪里才能将其唤醒。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我认为 UCC25600将会更容易实现您所期望的功能。 UCC25630x 使用谐振电容器电压来决定何时终止 HO/LO 栅极脉冲、如果谐振电容器电压上有一些失真、则会影响开关行为。

    www.ti.com/.../ucc25600evm

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ben!