This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:UVLO 设置和迟滞值

Guru**** 2385400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769456/lmr36015-uvlo-setting-and-hysteresis-value

器件型号:LMR36015

尊敬的 e2e 支持:

在我们的数据表中、我们显示了迟滞 Ven_Vout_hys (110mVtyp)的典型值。

我们能否提供任何最小/最大数据?

它是否保证/符合-40°C 至85°C 的要求?

我的客户打算使用820K/100K 电阻桥来获得以下电压值:

最小

典型值

最大

启动

10、645688

11、3252

12、004712

停下

9、633688

10、3132

10、992712.

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据数据表、我们仅保证迟滞的典型值。
    我可以尝试从表征中获取最小值和最大值、但同样无法保证值

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我知道我们不能保证最小值、但欢迎提供任何其他信息。

    我们正在等待您对特征评定数据的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小迟滞为75mV、最大值为139mV

    谢谢