This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:TPS54561-Q1:禁用输出-反向供电

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769803/tps54561-q1-tps54561-q1-disabled-output---backwards-powering

器件型号:TPS54561-Q1

你(们)好

如果我没有电压连接到 VDD、EN 被拉至 VDD (未连接到任何部件)、器件是否会处理连接到输出端的5V 电压? 器件是否会从连接的5V 电压中吸收任何电流进入 SW 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何器件在没有输入电压时强制输出电压都不是一个好主意。 器件可能会尝试通电。
    更重要的是、您将正向偏置器件内部的寄生二极管。 这可能会产生意想不到的后果。 如果您需要在强制输出电压下运行而没有输入电压、则需要某种类型的隔离二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我在工作台上检查了该器件、在该特定条件下该器件不会切换。
    我建议使用从 VDD 到 EN 的电阻分压器。

    谢谢
    -Arief