This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:3V 输入电压、20V 输出电压、250mA。 这是可行的吗?

Guru**** 2533280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769928/lm3410-3vin-20vout-250ma-is-this-possible

器件型号:LM3410

您好!

我尝试浏览数据表并计算该器件的热性能和升压功能、但我遇到了一些困难。

该器件是否能够提供3V 输入、18-20V 输出、250mA 输出?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    我认为这是可能的、粗略的计算似乎表明了这一点。 你遇到了什么? 峰值电流、取决于电感值、占空比似乎在限制范围内。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    "取决于电感值"也是我得出的相同结论。 只要使用了 MSSOP Power Pad 封装、热性能似乎就在裕度范围内。 我只是想在我提出这项建议之前进行快速的双重检查。

    谢谢!