This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:如果负载产生高电流、VOUT 引脚电压会下降约0.4伏

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769708/bq24074-vout-pin-voltage-drops-around-0-4-volt-if-high-current-drown-by-the-load

器件型号:BQ24074

我们将此器 件用于基于 Android 的 SBC 板、用于电池充电和电源路径控制、但当负载消耗大约2A 的电流时、OUT 引脚的 OUT 电压通常会下降到0.4伏。 例如、如果

BQ24074的输出端的电池电压为3.7V、但当我们连接负载时、我们将此部件用于基于 Android 的 SBC 板、用于电池充电和电源路径控制、但 OUT 引脚的 OUT 电压通常在连接时下降到0.4伏 电流至3.3V 的负载消耗约为2A。 负载消耗2A 电流。

我们使用的是3.7V 4000mAh 锂离子电池、在 USB500模式下限制输入电流。

适配器电压为5V 直流 电流为-2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该器件的输入电流限制为1.5A。 您的电流设置将输入电流限制设置为0.5A。 当您拉取超过0.5A 时、器件会进入补充模式、这意味着剩余的1.5A 电流将从电池中拉出。 当这种情况发生时、输出电压将下降至电池电压、这就是您在消耗2A 电流时看到3.3V 导通的原因。