This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50突变的 RSOC 曲线

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769665/bq40z50-r1-the-rsoc-profile-of-bq-40z50-abrupt-change

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

尊敬的所有人

bq 40 z 50 - R 1的 RSOC 配置文件存在问题。

-现象-
在0°C 环境下、RSOC 在放电时从16%快速变为0%。

蓄电池单元正在老化由 LG 制造的18650 B 4。
化学 ID 设置为0230。

请告诉我可能的原因。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在0C 时、由于锂离子电池的自发热较低、导致内部电阻升高、终端电压降低、因此 RSOC 确实会下降。 这是锂离子电池的特性。 在 R1中、如果启用了平滑处理、还允许根据负载和其他因素跳转到0。 这是您可能需要跳转的两个原因。 如果要优化应用以实现低温运行、请使用 GPCRB 工具。