This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:SMPS 上的短路检测

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769687/tps659037-short-detection-at-smps

器件型号:TPS659037

大家好

如果我们问 TPS659037、您会介意吗?

我们想知道在任何 SMPSX 发生 GND 短路的情况下的操作。


发生短路后、直流/直流(SMPSx)是 自动重试还是闭锁?


抗尖峰脉冲时间是多少?
数据表中有相关说明
'µs µs 和 SMPS 关断之间的时间约为155 μ s 至185 μ s。
 这种同样的行为也适用于使用 LDO_SHORT 状态寄存器的 LDO 短路。"
155us 至 185us?


器件是否在高侧 FET 上感测 OCP 条件?
那么 、数据表上的热保持电平"ILIM HS FET"吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    如果 SMPSx 或 LDOx 电源轨发生短路、电源轨将关断。 在读取 SMPS_SHORT_STATUS/LDO_SHOR_STATUS 以清除该位或生成 POR 之前、它不会再次打开。

    LDO 的抗尖峰脉冲时间与 SMPS 相同。

    该器件将平均电感器电流限制为数据表中的"高侧 MOSFET 正向电流限制"规格。

    谢谢、
    纳斯塔莎