This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:CSS 值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769763/tps62147-css-value

器件型号:TPS62147

您好!

在 TPS62147的数据表第8页中、有一个原理图显示了如何在 FSEL=LOW 下使用该组件。 但是、CSS 的值在原理图和它下面的表之间是不同的。  

原理图中的值为3、3uF、表中的值为3、3nF、这是正确的值。

谢谢你  

Raphaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    正确的值为3.3nF。
    感谢您的宝贵反馈。 我已将此请求添加到 TI 的变更审查流程中,以修改数据表中的此不匹配项。
    感谢您就此问题提供的反馈。

    此致、

    Dorian