This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:关于 FLTpin。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769759/tps27s100-about-the-fltpin

器件型号:TPS27S100

你(们)好。

我们希望在 FLTpin 处放置一个电容器、以消除噪声。

我们可以使用电容器吗?

我们将使用220pF 电容器。

如果我们可以使用电容器、 是否存在容量限制?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FLT 是一个开漏引脚。 FLT 引脚 FET 的导通电阻不低。 在 FLT 引脚上放置电容器不是问题、但当 FLT 为低电平时、放电时间不是很短。  我在 FLT 引脚上看不到小去耦电容的任何问题。

    此致