This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:问题/对设计的影响

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769600/lp5523-concerns-impact-on-design

器件型号:LP5523

您好!

我在 C1/C2中采用了0.47uF、6.3V 额定电容、而不是数据表中推荐的0.47uF、10V 电容。

我无法在相同的封装尺寸中找到额定电压为10V 的电容器、也无法进行其他设计更改。

因此、我将研究6.3V 额定电容器将如何影响设计。 您会提供建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以使用额定电压为6.3V 的电容器。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth