请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5523 您好!
我在 C1/C2中采用了0.47uF、6.3V 额定电容、而不是数据表中推荐的0.47uF、10V 电容。
我无法在相同的封装尺寸中找到额定电压为10V 的电容器、也无法进行其他设计更改。
因此、我将研究6.3V 额定电容器将如何影响设计。 您会提供建议吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 C1/C2中采用了0.47uF、6.3V 额定电容、而不是数据表中推荐的0.47uF、10V 电容。
我无法在相同的封装尺寸中找到额定电压为10V 的电容器、也无法进行其他设计更改。
因此、我将研究6.3V 额定电容器将如何影响设计。 您会提供建议吗?
谢谢!