This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPC 报告警告

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803650/bq34z100-g1-gpc-report-warning

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GPCCHEM

尊敬的所有人:

  我已经完成了很多 GPCRA0报告 、没有遇到任何问题、但这次除了以下问题

  我 在  GPCRA0 Web 工具中上传学习周期日志文件。 但该电子邮件会按照以下附件回复报告。

 '警告:负载下的电压4201mV 高于 OCV 4185mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。"

 附件是 Chem id 日志文件和学习周期日志文件。 您能告诉我 我我流程中有什么问题吗? 谢谢~

 e2e.ti.com/.../Ra-Get.zipe2e.ti.com/.../Ra-Get_2800_1_29002D00_report.zipe2e.ti.com/.../CheckID.zipe2e.ti.com/.../CheckID_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、

    负载下测量的电压高于计算出的负载下可能的 OCV。 通常、这表示 chem ID 错误。 请使用 GPCCHEM 工具确保 ChemID 匹配良好。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bryan Kahler:

    感谢您的回复、但我选择了 GOCCHEM 工具建议用于学习周期的差异 Chem ID、报告结果是相同的。 '警告:负载下的电压4201mV 高于 OCV 4185mV。 请检查您的化学 ID 是否正确"。

    您能否确认错误的化学 ID 导致警告的结果?如果您确认我将再次执行化学测试~谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、

    它可能是由化物 ID 引起的。 当您再次执行 ChemID 测试时、如果给定的 chemID 相同、请向我们发送用于执行 gpcchem 匹配的文件以及工具中推荐的 chemID、以便对其进行调查。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3566.Ra-Get.zipe2e.ti.com/.../8357.CheckID.zipe2e.ti.com/.../6685.Ra-Get_2800_1_29002D00_report.zipe2e.ti.com/.../5672.CheckID_2D00_report.zipDear Bryan Kahler:

      我使用 两节电池再次执行 Chem ID 测试、Chem ID 结果与之前相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、

    感谢您的日志。 深入了解一下这个。 请在2019年5月31日星期五之前提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Big Bill、

    ChemID 看起来不错。  需要注意的是、CHG 项处的电芯 V 为何如此高(超过5000mV)?

    以下是 GPCRA0工具的结果:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1261.GPC_5F00_report.zip

    如果还有其他问题、请告知我。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

       感谢  您 的 GPCRA 报告、 但是    我昨天使用不同的单元格进行 GPARA 测试 ,我遇到 了相同的问题, 我认为 我的测试进度有问题,您能给我建议,谢谢~附件是日志数据和 GG 文件。  e2e.ti.com/.../0042.Ra-Get.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

       感谢  您 的 GPCRA 报告、 但是    我昨天使用不同的单元格进行 GPARA 测试 ,我遇到 了相同的问题, 我认为 我的测试进度有问题,您能给我建议,谢谢~附件是日志数据和 GG 文件。  0042.Ra Get.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Big Bill、

    已在此端运行数据并出现相同问题。

    请确保日志中没有一部分从充电状态切换到放电状态。  有时、即使是小的鞭子也可能导致此问题。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

      感谢您的回复  ,我有一个问题,即数据存储器 Ra 和 Qmax 数据在学习周期后已更新,为什么我应该将日志数据上传到 GPCRA 工具以获取 Qmax 和 RA,这两个图之间是否有任何差异?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

      感谢您的回复  ,我有一个问题,即数据存储器 Ra 和 Qmax 数据在学习周期后已更新,为什么我应该将日志数据上传到 GPCRA 工具以获取 Qmax 和 RA,这两个图之间是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Big Bill、

    gpcra0工具可用于更新此信息以及温度参数、因此不必使用提供的日志文件来运行学习周期。  这提供了一个良好的起点、可用于替代器件的初始学习周期。

    实际上、这些值可能会有所不同、但这些值会通过后续的监测计学习进行覆盖。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

       我很抱歉地说  、在  GPCRa0测试中、同样的问题再次出现。  我不知道 在测试中发生了什么, 在过去的3年 里,我一直在遵循这一过程,从未遇到过类似的问题。    另一个问题是  、您是如何 通过 GPARa0工具生成此报告 的、而我无法 生成此报告的    

    警告。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Big Bill、

    很抱歉、建议似乎很基本-我知道您已成功执行这些日志很长时间。

    请确保数据中没有可能被误解为从充电到放电的变化的尖峰。  另外、请确保热敏电阻安装在电池上、并且电池在对数开始之前已达到热平衡。  另请确保热敏电阻不在温度室风扇的路径中。

    此外、请确保在放电前后放松器件。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       我肯定会遵循  测试 规则。 我发现有问题的电池是26650和软包装电池、 18650 电池  没有 这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Big Bill、

    已收到来自 FAE 的日志。  内部跟进。

    此致、

    Bryan Kahler