This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929的省电模式

Guru**** 2390500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5929
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769195/power-save-mode-of-tlc5929

主题中讨论的其他器件:TLC5929

我们对 TLC5929的省电模式有疑问。


是否仅从省电模式中移除条件 SCLK 输入?
当我们要移除省电模式时、该 IC 是否受 LAT 状态和数据的影响? 

当 LAT 和数据为高电平时、此 IC 能否通过 SCLK 输入移除省电模式?

即使 LAT 或数据为高电平、只要 SCLK 未被输入、这个 IC 是否保持省电模式?



此致、


西泽高郎


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    你的情况如何?

    我们希望早日得到答案。

    我们对 TLC5929的省电模式有疑问

     

    是否仅从省电模式中移除条件 SCLK 输入?

    当我们要移除省电模式时、该 IC 是否受 LAT 状态和数据的影响?

    当 LAT 和数据为高电平时、此 IC 能否通过 SCLK 输入移除省电模式?

    即使 LAT 或数据为高电平、只要 SCLK 未被输入、这个 IC 是否保持省电模式?

     

    此致、

     

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro、

    从数据表中可以看到、"如果 LAT 的上升沿在输出开/关数据锁存器的所有位中写入"0"、或者在开/关数据锁存器的所有位都为"0"的情况下将任何数据写入控制数据锁存器、则 TLC5929进入省电模式。 器件将保持省电模式、直到接收到 SCLK 上的下一个上升沿。"

    如果器件进入省电模式、它将退出此模式、直到下一个 SCLK 上升沿。

    请告诉我这是否能解决您的问题。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    仅 SCLK 输入会删除省电模式、而不管 LAT 和数据的状态如何。
    是这样吗?


    在以下情况下是否存在任何问题?
    当 LAT 和数据为高电平时、我们将通过 SCLK 输入取消省电模式。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro、

    你是对的。

    我想知道您的 LAT 为什么偏高。 我假设 LAT 在您将数据锁存到驱动程序后保持低电平。

    但无论如何、SCLK 会移除省电模式。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth