This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PKLMT

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769688/ucc28070-pklmt

器件型号:UCC28070

大家好、
我们可以在 UCC8070A 的数据表中看到有关 PKLMT 的说明、如下所示:

第8页     [电气特性]
峰值电流限制阈值:3.27V (最小值)、3.3V (典型值)、3.33V (最大值)

第20页   [7.3.9可编程峰值电流限制]
"PKLMT 电压的编程范围可扩展至4V 以上、从而允许充分使用3V 平均电流感应信号范围;但是、请注意、电流放大器的线性度开始压缩至3.6V 以上。"


我的理解是否正确?
 -> UCC28070A 具有 PKLMT 接受4V 电压的能力、但建议使用3.3V (典型值) 因为线性度逐渐降低到3.6V 以上。

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    是的、您回答正确。 该限值为线性、最高可达3.3V、超过该限值则是非线性的。

    此致
    John