This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于低压高电流应用的隔离式直流/直流转换器。

Guru**** 2693415 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9656, LM5036, LM25037-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769145/isolated-dc-dc-converter-for-low-voltage-high-current-application

主题中讨论的其他器件:PMP9656LM5036LM25037-Q1

我想为电动汽车设计一个240W 的电源,通过隔离式直流/直流转换器拓扑提供12V、20A 输出。 在这种情况下、有源钳位正向转换器是否是一个良好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nayana、您好!

    一般来说、有源钳位正向是低电压/高电流类型输出的理想选择。 您的输入电压范围是多少? 这也会影响您的拓扑选择。

    您可能还想了解 PMP9656、这是一种12V、250W 有源钳位正向参考设计:http://www.ti.com/tool/PMP9656

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    谢谢。我的输入电压范围是36V-90V。

    此致、
    Nayana Soni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayana、您好!

    在240W 时、您可能还需要考虑使用 LM5036等器件的半桥拓扑、

    与有源钳位正向拓扑相比、电桥拓扑应产生小尺寸的输出电感器、并应提供类似的效率。

    您还可以使用 Webench 工具获取功率级的第一遍原理图设计。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢你。

    您能否推荐一款可用于汽车应用的控制器?

    此致、

    Nayana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nayana、您好!

    以下是支持半桥拓扑并符合汽车标准的控制器列表:www.ti.com/.../products.html

    LM25037-Q1可能是一个不错的选择:www.ti.com/.../lm25037-q1.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的建议。

    Nayana