This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:Vsense 温度系数符号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769574/lm3481-vsense-temperature-coefficient-sign

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好

我对 LM3481有以下问题:

  1. 对于参数 Vsense、电流感应阈值电压、25°C 时的典型值为160mV。
    与温度无关的该参数的预期容差是多少?
  2. 在-40°C 至125°C 的工作温度范围内、Vsense 可在100mV 至190mV 之间变化。  温度系数的数字符号是什么?  Vsense 是否随温度升高?

我期待您的反馈。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ueli、

    请直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的快速回答、并感谢您提到较新的 LM5155 、该器件在整个温度范围内具有更严格的电流限制阈值容差。

    此致

    Ueli