This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2026:是否可以像使用非易失性存储器一样使用?

Guru**** 2525030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769428/bq2026-is-it-possible-to-use-like-a-non-volatile-memory

器件型号:BQ2026

您好!

我们的客户正在寻找具有小内存容量的非易失性内存。

BQ2026是否可以像非易失性存储器一样使用?

客户不想为写入脉冲准备12V 电压电源。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    不能、不能像非易失性存储器那样使用 BQ2026。
    请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com、详细讨论客户项目和要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    感谢你的答复。
    我看到、这是不可能的。
    我将在本周末与客户会面。
    当我收到客户的信息时、我将通过电子邮件通知您

    谢谢、
    Naoki Aoyama