This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路或三路 LDO 输出时序控制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3996

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769578/dual-or-triple-ldo-output-timing-control

主题中讨论的其他器件:LP3996

我的应用需要使用3.3V、3.3V 和1.8V 电源。 因此、我正在寻找能够输出3.3V、3.3V 和1.8V 电压以最大限度减小电路尺寸的 LDO 稳压器。 所需的上电序列为:1.8V->3.3V_1->3.3V_2。 不知怎么说我找不到一个。 因此、我尝试使用  

LP3996SD-1833/NOPB

 双通道以减小尺寸。 但其数据表显示、OUT1和 OUT2之间存在时序控制。 我是否可以在使能1和使能2之间添加一个延迟 RC 滤波器、以控制 OUT 1和 OUT 2之间的输出时序?

如果您有另一个具有全部3个所需输出的 LDO、则会更好。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    我们没有将在单个器件中提供全部三个输出的 LDO。 我们有多个双路和单路输出 LDO、它们可能能够满足您的要求、具体取决于您的输入电压、输出电流和 PCB 空间要求。 如果您想帮助选择 LDO、请提供这些详细信息、否则、您可以使用我们的参数搜索输入您的应用要求:

    www.ti.com/.../products.html

    只要每个输出有一个独立的使能引脚、可通过多种方法来满足排序要求。 由于您提到的是空间受限的、因此您可能无法使用外部序列发生器或电压监控器来提供定序。 您可以在我们的许多 LDO 使能引脚上使用 RC 延迟;但是、一些数据表将说明使能引脚的压摆率要求。 也许更简单的方法是使用具有集成电源正常(PG)功能的 LDO。 在上拉电阻器的空白处、您仍然可以在使能端具有尖锐边缘。

    LP3996对 Ven 没有任何压摆率限制;因此、该器件可能会出现 RC 延迟。 LP3996同时具有使能和 PG 功能(POR);但是、它仅在第二个稳压器的输出端。

    非常尊重、
    Ryan