This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:TLC59555的一些问题

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802526/tlc5955-some-issue-of-tlc59555

器件型号:TLC5955
主题中讨论的其他器件: TLC555

尊敬的先生/女士

我们的客户目前将 TLC5955RTQR 设计为包含5个灯串的堆栈。
测试发现以下问题。
第一个温度将高于后者。 实际使用情况是否会如此?
2.最后一个 TLC5955未满、但最后一个 TLC555通道被细分(低阻抗)。 您是否看到过这种情况? 如何设计未使用的通道?
3.扔到环形温度炉中。 当 IC 温度高于85°C 时、将发生异常运行(例如:无法关闭每个通道的电流、且输出始终为20mA)。 重新启动也是一样的。 必须取出并冷却整个电路板、然后才能再次恢复正常。 这种情况是否正常?
4.如果 LED Vf=3V、我需要什么 VLED 电压?
目前、由于需要、需要将通道设置为20mA。 ~~设计了实际的 VLED=6V μ A。 此设计是否有任何问题? 如何计算外设电路?

这位客户很好。 如果您仍然需要更多信息来判断、请告诉我、我可以询问客户。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士
    客户提供的其他信息。
    第一个温度将高于后者。 实际使用情况是否会如此?
    1和2温度> 3和4约15°C、3和4 > 5约10°C、第一个温度约为80°C
    测试 RA 条件60°C 90%大约4小时。 LED 开/关将被禁用(始终打开)
    2.最后一个 TLC5955未满、但最后一个 TLC555通道被细分(低阻抗)。 您是否看到过这种情况? 如何设计未使用的通道?
    最后一个问题尚未解决、但每个通道都会发生故障。
    条件说明:在测试开始时、一切正常、但经过几次后、将有几个 LED 不会熄灭。 ~2MΩ 问题位置 LED A 至接地阻抗(K 连接的 IC 通道)将为1k Ω。 (正常状态仪表显示屏打开)
    确认正常指示灯板、然后反复测试 LED 是否亮起、它将产生 LED 不熄灭的情况。
    照明条件:VCC 3.3V/VLED 6V/ILED 设置20mA/5系列串联、使用216通道、1通道来驱动1个 LED。
    3.扔到环形温度炉中。 当 IC 温度高于85°C 时、将发生异常运行(例如:无法关闭每个通道的电流、且输出始终为20mA)。 重新启动也是一样的。 必须取出并冷却整个电路板、然后才能再次恢复正常。 这种情况是否正常?
    4.如果 LED Vf=3V、我需要什么 VLED 电压?
    目前、由于需要、需要将通道设置为20mA。 ~~设计了实际的 VLED=6V μ A。 此设计是否有任何问题? 如何计算外设电路?
    这位客户很好。 如果您仍然需要更多信息来判断、请告诉我、我可以询问客户。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.很奇怪。 您能否共享原理图?
    2.未使用的通道可以悬空。
    VLED = VF+Vth、Vth 是获取恒定电流的最小电压。 您可以在图1/2/3中获取数据。 对于20mA、0.5V 就足够了、因此 VLED=3V+0.5V=3.5V。 6V 太高、芯片上会有~2.5V 压降。 如果所有48个通道都打开、则功率损耗大约为48*20m*2.5V=2.4W、这是很高的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenneth、
    1.很奇怪。 您能否共享原理图?
    答:我有原理图,我有电子邮件吗? 我可以通过电子邮件将原理图发送给您。
    2.未使用的通道可以悬空。
    答:保持浮动
    VLED = VF+Vth、Vth 是获取恒定电流的最小电压。 您可以在图1/2/3中获取数据。 对于20mA、0.5V 就足够了、因此 VLED=3V+0.5V=3.5V。 6V 太高、芯片上会有~2.5V 压降。 如果所有48个通道都打开、则功率损耗大约为48*20m*2.5V=2.4W、这是很高的。
    答:客户仅在 VLED=4V 时才获得1.7A 电流。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenneth、
    以下是客户提出的新问题。
    1、设置条件是否正常?
    TLC5955的电流设置为 MC=0x05、DC=0x7F、BC=0x68。
    VCC=3.3V/VLED=6V
    2、什么状态(条件/驱动器电流/电压)会损坏 TLC5955?
    3、您是否有任何建议的原理图、用于在信号不稳定时保护 TLC5955 I/O?
    我认为10K 电阻器接地。 你怎么看?
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    您能否共享原理图?

    作为附加文件。

    e2e.ti.com/.../BL-Board-schematic_2D00_post.pdf

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我们不建议使用6V 电压为 LED 供电、通常4.2V 就足够了。

    2、当 VLED 电压高于10V 时、可能会损坏器件

    3、您是指逻辑引脚吗? 不稳定信号是什么样的?