This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:2节电池配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769432/bq35100-2cell-battery-configuration

器件型号:BQ35100

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ35100串行2芯 CR 电池。

是否可以参阅随附的应用手册?  

www.ti.com/.../slua760.pdf

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinichi1

    该应用手册不适用于 bq35100。 bq35100的 EVM 用户指南介绍了如何设置1s 和2s 以及更大的监测计。 请遵循 EVM 用户指南中的2s 及以上的原理图、作为您的设计的参考
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢你的答复。

    我确认了 EVM 用户指南、并找到了说明和原理图。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一