This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:降压模式下的电感器值问题

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769489/lm3424-q1-issue-with-inductor-value-in-buck-mode

器件型号:LM3424-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3424

我们在降压模式下使用 LM3424来获得大约11V 的输出。 标称输入电压为24V、但可高达32V 或低至16V。 我们希望知道、对于输入电压的值、我们应该计算电感器值、以便在16V 至32V 之间的任何位置实现平稳运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gurmandep、

    对于您的情况、您可以使用24V 的标称输入电压。

    谢谢 Tuan