This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3488:Tina/Spice/LM3488

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802797/tina-spice-lm3488-tina-spice-lm3488

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM5155

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试使用由另一个电源供电的 VIN 在升压配置中模拟 LM3488。 输入电压为1.3VDC、输出电压设置为4VDC。 如果我没有加载输出、仿真工作正常。 施加负载后、输出立即降至接近0伏、MOSFET 栅极驱动保持高电平。 MOSFET 电流也会大幅增加(也不会意外增加)。 此时、LM3488停止驱动 MOSFET。 原理图和仿真结果 attached.e2e.ti.com/.../2480.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2728.boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    感谢您考虑使用 LM3488。 请将您的电流感应电阻器增加至0.06。 该电路似乎具有不充分的电流限制阈值、因此会触发最大占空比。

    您还可以考虑我们最新的升压控制器 LM5155。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 栅极驱动器变为0伏之外、e2e.ti.com/.../7776.boost.pdfMore 或更低的结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将输出电容增加到1000uF、但 LM3488停止在仿真中切换2ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按照我们的建议增加了电流感应电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、回答很慢。 不在镇上。  

    我确实按照建议增加了感应电阻器、但正如我在上一篇文章中所述、结果是相同的、只是峰值电流减小了、并且在器件停止开关后、栅极驱动引脚变为0伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请附上您的 TINA 本机文件、以便我们了解一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 TINA 本机文件? 我正在使用.zip 文件中包含的.lib 文件。 库文件通过配置文件/库下的 PSpice 配置文件编辑器进行引用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    它是您的原始 TINA 模型文件、应该是 zip 文件。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../snvmax0b.zip

    已附加压缩文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试了加密模型、但结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    我明天会找到时间检查您的模型。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    祝您在使用该型号时一切顺利?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我已提交请求,但尚未得到答复。  这可能需要几天时间。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我使用 已发布的 PSpice 模型( 在 TI.com 上)仿真了您的设置、结果将如预期的那样。 我可以看到的主要区别在于原理图中使用的 MOSFET 和二极管模型。 我根据发布的 PSpice 模型使用了这些模型。

    您可以在设置中更改它们、并查看结果是否正常。
    我已连接下面的测试台、仿真结果和 PSpice 项目。 如果您有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../snvmax1a_5F00_E2E_5F00_12JUN.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saket。 我更改了二极管和 FET 模型、但这不是问题。 在我的仿真中、我有一个 SW_tClose 模型、该模型在输出稳定后的12ms 内处理负载。 此时、转换器无法补偿、并且 MOSFET 卡在打开状态下、输出快速降至0 VDC。 我仿真了一个恒定负载、这很好、但不现实。 在建议的系统中、负载可以在4瓦到20瓦之间变化、并且在转换器输出电压稳定之前不会施加负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saket、我还尝试使输出电容器大得多、以缓冲负载电流的突然变化、但这也会导致仿真问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、  

    是否有其他可用信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:


    我能够重复您在 PSpice 模型中遇到的问题。 我认为模型有一些问题。 我们将深入研究它、并尝试在6月24日之前返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我已经研究了这个问题、并降低了升压电感器的 DCR 值和输出电容器的 ESR 值、使其正常工作。 这些值根据已发布的测试台进行保存。 下面是测试台和仿真结果。

    负载瞬态测试设置(Vin=1.3V、Vout=4V、Iout=200mA->750mA):


    仿真结果:


    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它仍然不起作用。 输出没有接近4伏的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    将电阻 RFBB  (底部反馈电阻器)降低至26.7k Ω、我们可以实现更接近4V 的 VOUT。 下面是仿真结果。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta