请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 大家好、
我想使用 I2C 协议将 BQ35100EVM 与外部 MSP430微控制器连接。 但我无法像其他 I2C 器件那样获得详细信息、该 IC (BQ35100)没有用于解释逻辑值的命令及其返回值。
此外、请建议如何在产品中不使用 GUI 的情况下使用此 IC 来观察电池性能。
此致、
Rajesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.