Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24636, UCC28740EVM-525, BQ24650
主题中讨论的其他器件: UCC24636、 BQ24650
你好
希望有人能帮助我解决这个问题。
我在同一问题上看到类似的帖子、器件无法启动。
目前、我每1.2秒只得到一个脉冲。
是我的原理图。 请注意、在测试期间、我更改了以下内容。
R13 = 300mR
在 CS 引脚上添加了180pF 电容
C7 = 10uF 50V 陶瓷电容器
L1已移除以进行测试并短路。 此更改后、信号未发生变化。
在图像 DS0001.bmp - DS0005.bmp 上、信号为:
1) 1)黄色-在 MOSFET 栅极上测量的 DRV -最大电压= 5V @ 10us
2)蓝色-引脚1上测量的 Vdd -最大电压20.8V
3) 3)粉色- CS 引脚-在引脚上测量
4) 4)绿色- VS 引脚-在引脚上测量
在 DS0006.bmp 上、绿色是 FB 引脚
在 DS0007上、绿色是 R14之前的辅助线圈输出
D1是双向保护二极管- SMBJ110C、这是否会导致问题? 我有这种库存。 单向的是 SMBJ110A。
DS0001
DS0002
DS0003
DS0004
DS0005
DS006
DS0007
原理图