This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:器件未启动、每秒提供一个脉冲

Guru**** 2468520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24636, UCC28740EVM-525, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803607/ucc28740-device-not-starting-gives-one-pulse-per-second

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC24636BQ24650

你好

希望有人能帮助我解决这个问题。

我在同一问题上看到类似的帖子、器件无法启动。

目前、我每1.2秒只得到一个脉冲。

是我的原理图。 请注意、在测试期间、我更改了以下内容。

R13 = 300mR

在 CS 引脚上添加了180pF 电容

C7 = 10uF 50V 陶瓷电容器

L1已移除以进行测试并短路。 此更改后、信号未发生变化。

在图像 DS0001.bmp - DS0005.bmp 上、信号为:

1) 1)黄色-在 MOSFET 栅极上测量的 DRV -最大电压= 5V @ 10us

2)蓝色-引脚1上测量的 Vdd -最大电压20.8V

3) 3)粉色- CS 引脚-在引脚上测量

4) 4)绿色- VS 引脚-在引脚上测量

在 DS0006.bmp 上、绿色是 FB 引脚

在 DS0007上、绿色是 R14之前的辅助线圈输出

D1是双向保护二极管- SMBJ110C、这是否会导致问题? 我有这种库存。 单向的是 SMBJ110A。

DS0001

DS0002

DS0003

DS0004

DS0005

DS006

DS0007

原理图

e2e.ti.com/.../2110.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28740要求其第一个脉冲能够使 CS 电压在12uS (典型值)内达到200mV。 如果 CS 在12uS 内未达到200mV、则器件将发生故障。 因此、您需要了解为什么 CS 在12uS 内无法达到200mV、并解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    2个问题

    1) 1)驱动引脚上的电压输出应该是多少? 我只获得5V 电压。

    2) 2)我选择的 FET 位于 Webench 中的替代方案列表中、这是否是一个问题? 与 WEBENCH 中的原始 FET 非常接近

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)当 VDD < 14V 时、DRV 将跟随 VDD;当 VDD > 14V 时、DRV 将钳位在14V 以下。 因此5V 看起来不正确。

    (2)什么是 FET Vgs 阈 值、您的测试显示超过10us 的 DRV 脉冲、而 CS 不显示典型的三角上升电压。 它看起来 FET 未导通、或者您的转换器存在连接问题。 当 FET Vgs >阈值时、它 Vds 应较低、您需要探测 Vgs 和 Vds 以查看 FET 是否正常工作、然后决定要检查的其他内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    看起来 FET 不能正常工作。 我需要获取另一个器件型号。

    如果我从电路中移除 FET、DRV 脉冲会高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原理图中、您需要添加一个与 R3串联的二极管、以便对 UCC24636的 VDD 进行直流偏置。 如果缺少该二极管、将导致 UCC24636无法正常工作并损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供信息。

    我今天收到了新的组件、并将开始测试。

    一个问题、我想二极管需要面对 UCC24636? (阴极面向 IC 的引脚6)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我完成了一些测试。 它仍然无法正常启动

    在此图中、黄色= FET 源

               蓝色=驱动引脚

      粉色=芯片上的 FB 引脚

     绿色=芯片上的 Vdd

    在此图中、黄色= FET 源

               蓝色=驱动引脚

      粉色=片上 CS 引脚

     绿色=芯片上的 Vdd

    R13当前为600R

    R11的值是否正确?

    我在电路输出端有一个直流万用表和一个轻负载。 仪表在0V 和0.6V 直流之间跳跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您的更新原理图供我们审阅? 您是否添加了与 R3串联的二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我添加了与面向引脚的阴极串联的二极管。
    我尚未更新原理图。 唯一的变化是与 R3电阻器串联的二极管、R13上的电阻更高、FET 为 STD16N65M5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新您的原理图并将其提供给我们进行审阅。 我们必须使每一步都能跟踪、避免混乱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找更新的原理图 v2.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记包含 filee2e.ti.com/.../AC_2D00_DC-Converter-V2.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图中的二极管 D4连接不正确。 请按如下所示进行更正。 R3 = 10欧姆似乎有点太小。 您可能需要重新计算其值。 为安全起见、您可以将其更改为100欧姆、并通过测试查看 VDD 电压、并确保 VDD 不超过数据表中指定的绝对最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在星期五进行测试并提供反馈。 如果有任何其他更改或问题、请告知我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何文档、其中包含有关输出脉冲应该是什么样的示例

    UCC28740和 UCC24636的控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅以下文档、了解 UCC24636 DRV 和 MOSFET 开关波形。  

    您可以参阅以下有关 UCC28740 DRV 和 MOSFET 开关波形的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要转到"在线查看"以查看这两个文档。 或使用以下两个链接获取所述文档。
    www.ti.com/.../ucc24630evm-636
    www.ti.com/.../ucc28740evm-525
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些文档。

    我订购的 STD16N65M5 FET 有问题。

    该电路在启动后仍然无法继续工作。 但我今天看到的一件事是、一旦我将示波器探针放在 UCC28740的引脚5 (CS)上、我就只在驱动引脚上获得一个时钟脉冲。 一旦我抬起探头、我就会得到更多脉冲、大约为26ms。 然后、电路停止并再次启动。

    如果我在 FET 侧的 R11上测量、电路将继续工作

    此行为是否正确? 我是否可以通过任何方式去降低它的敏感性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的示波器接地问题、或者您的示波器接地问题、或者您的示波器探头有一些问题。 您可以尝试使用不同的探头、示波器吗?

    如果您探测 MOSFET 源极引脚并且转换器持续工作、则意味着可能存在高电流尖峰、因此示波器探头会过滤噪声。 您可以尝试在 CS 引脚和 GND 引脚之间添加一个小电容器(例如、先尝试100pF)、而不在 R11 FET 侧使用示波器探头、以查看电路是否可以连续工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有更激烈的沟通、我们需要关闭此主题。 如果需要进一步的支持、您可以打开一个新的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了示波器和 FET 的问题。

    我仍然需要做更多的测试、我可能需要提出更多问题

    请将其保持打开状态更长时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您有其他问题并参考此主题时、您可以打开一个新主题、以便我们了解历史记录并相应地提供帮助。

    根据 E2E 政策、如果不需要即时支持、我们需要关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    今天、我将使用不同的示波器。 我设法使 VS 引脚上的电压降低、这样它就不会复位芯片。

    我现在遇到了 VDD 电压问题、该电压一直下降、直到芯片复位并重新启动。

    在上图中、我有以下信号

    绿色- FET 漏极

    粉色-片上 DRV 引脚

    黄色- R14之前的辅助绕组信号

    蓝色-该阶段的 VDD

    下一幅图像只是显示了复位前 DRV 脉冲可用的总时间。 根据数据表、当 VDD 变小时、它会复位。

    两个问题:

    1)是应与初级(绿色)同相的辅助信号

    2) 2)如果正确、由于最大正电压似乎仅为8V、我是否需要在 Aux 上增加绕组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下一帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉...上一个帖子已不序列。

    请参阅上面的上的,其中包含图像的一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个问题:

    1)是应与初级(绿色)同相的辅助信号

    是的、它们处于相位。

    2) 2)如果正确、由于最大正电压似乎仅为8V、我是否需要在 Aux 上增加绕组

    您需要增大 UCC28740 VDD 电容值并重新测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过在变压器上添加新的绕组来部分解决了这个问题。 然后、我使用反向脉冲(从初级侧反向)生成足以使 UCC28740运行的高电压。

    电路板开始工作、并且输出端具有恒定的16V 直流@ 0.7A 电流。 我希望得到的是20Vdc。 在该纹波下、输入交流电压约为190V 交流电。

    我开始增加输入交流电压、当我达到大约210V 交流电时、一切都停止了。

    我仍然无法重新启动电路。 我现在只得到一个脉冲、有时是3个脉冲。

    我的问题是、为什么我需要添加额外的绕组? 为什么其他电路起作用?

    在210V 交流输入下电路停止工作的原因可能是什么。 我是否需要检查任何东西。

    我现在正在等待新的 UCC28740替换板上当前的 UCC28740。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何确定 AUX 绕组匝数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流 AUX 绕组为5匝。 因此、我首先添加5匝、并测试了电压输出。

    然后、由于反相脉冲上的电压过高、我移除了一个绕组。

    因此、目前我有4个绕组作为 AUX2馈入 VDD 引脚。 当电路发生故障时、VDD 引脚不高于26V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何确定 AUX 绕组匝数?  您是如何进行此设计的?

    您能回答上述问题吗?

    如果您只是通过反复试验来进行设计、则需要很长时间才能获得设计目标。 请告诉我们您的设计是如何完成的、包括 AUX 绕组的匝数。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器 AUX 上的绕组来自 WEBENCH 设计中的数据。

    变压器是根据这些规格为我设计的。 我可以测量示波器上的电压。  

    然后、我使用变压器绕组公式来检查我测量的电压是否符合公式。 我使用它来计算我添加到变压器中的新绕组。

    我有2个设计信息源。

     1) 1) WEBENCH 设计

    2) Excel 工作表 sluc487b.xlsxe2e.ti.com/.../CoreCoilformer31.pdf 中的计算

     实际绕组如以下文档所示

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_20190417_5F00_0001.pdf

    根据之前的文章,使用设计时,我无法使 VDD 引脚保持足够高的电平以使芯片正常工作。 我使用了您的建议、在 VDD 引脚上使用更大的电容器没有任何帮助。

    这就是我进行另一个绕组的原因。 AUX 仍在为 VS 引脚供电。 我刚刚在现有的变压器磁芯上添加了另一个绕组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NA/NS = 6:6、基于 webench、这应该很好。 由于您的 Vout = 20V、并且具有交叉稳压功能、因此 VDD 应约为20V。

    您能否增大 VDD 电容值以查看转换器是否可以在 nA/nS = 5:5时启动稳压?

    如果将 nA 增大到5+5、VDD 可能会达到>40V、这将损坏 UCC28740。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天下午、我才收到新的 UCC28740、并将继续测试。

    增大 VDD 电容值不能解决问题。

    今天将继续测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Webench 建议 将 STD16N65M5 作为开关 FET 的首选。

    我可以使用其他 FET 吗?

    您能否指导我在选择替代产品时注意哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 FET 关断时、变压器上的振铃值非常高。

    该振铃会传播 到整个电路、并将 VDD、VS、CS 上的电压推高得多。  

    黄色是栅极脉冲-脉冲对我来说看起来不干净。 我换用了 UCC28740。

    蓝色是 FET 漏极。 在此测试期间、输入仅为70V DC

    粉色-不测量

    绿色- VS

    FET 是否可以具有这种效果、或者是否存在其他可能性?

    我也不明白为什么栅极脉冲上升沿上会有噪声。 作为测试、我将 FET 移到了 UCC26740旁边的右侧、以使 FET Gat 的路径尽可能短。 没有变化。

    变压器能否对 UCC28740产生影响? 它们彼此接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我之前上传的原理图中、D1应为单向电压抑制器二极管。

    我目前安装了双向电压抑制器。 这是否会导致过度振铃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的更新原理图、以便我们可以与您所指出的内容同步、并了解哪些内容、并能够提供我们的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未更改

    但这里是 againe2e.ti.com/.../AC_2D00_DC-Converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 D1器件型号? 您能否提供 D1数据表、以便我们查看是否可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D1器件型号:SMBJ110CA

    D2器件型号 STTH108A

    我目前正在等待建议的组件的新库存、|我正在使用 STB16N65M5作为补偿。 输入电容与 Rdson 不同。 建议的器件为 STB11N65M5 (Webench)e2e.ti.com/.../STMicroelectronics_2D00_STD16N65M5_2D00_datasheet.pdf

    e2e.ti.com/.../STMicroelectronics_2D00_STTH108A_2D00_datasheet.pdf

    e2e.ti.com/.../Littelfuse_2D00_SMBJ110A_2D00_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是栅极上未连接到 FET 的脉冲

    这是连接到 FET 后的栅极脉冲

    我有2个问题。 在栅极脉冲上升沿上有一个较小的平坦面积。 该区域有时也会有振荡。 这是米勒区域。 这是否意味着 UCC28740无法足够硬地驱动 FET?

    下一个问题是为什么栅极脉冲关闭时会出现如此大的振铃? 这与输入电容有关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您用于 D1和 D2的二极管应该正常。

    您使用的 FET 应该足够好、并且不应显示较长的平坦面积。

    关断尖峰通常是由大环路引起的。 因此、您需要检查布局以查看环路是否过大。 另一种可能是变压器漏电感较高。

    我建议您获取 UCC28740和 UCC28740EVM-525的 EVM、以便您可以将测试波形与 EVM 进行比较。 您还可以将 MOSFET 放在 EVM 上并进行比较。

    请联系您当地的 TI 销售办事处、以便您可以为他们带来电路板。 很难使用 E2E 来调试电路板。 因此、如果可能、请联系您的 TI 当地办事处以获取帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已联系当地的 TI 经销商、正在等待反馈。 我还在考虑更改变压器。

    由于开发套件似乎具有来自 Wurth 的变压器、我向他们发送了有关该器件型号的请求

    您将不断了解最新信息

    TI 的大力支持-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当地经销商(Arrow Altech 或 Arrow Altron)说他们没有可用于测试的开发套件。

    您可以直接或通过 Arrow 向我发送一个吗?

    南非还有谁是经销商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经销商 Altron Arrow 告诉我、我需要购买一个套件、需要2-4周才能交付。 是否有任何方法可以加快交付。

    希望是免费的。 我也在使用 TI 电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将了解是否有其他方法来支持您。 但在我找到它之前、我们似乎可以继续。

    在 EVM 上、您是如何获得 TI 电池充电器板的、您能否让同一个人帮助您获取 UCC28740EVM?

    要通过 E2E 继续为您提供支持、您能否提供 PCB 布局以供审核、以查看是否有改进之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电池充电器上没有开发板、我只是买了芯片(BQ24650)、设计了一个 PCB 并组装了它。 它的工作原理。 希望该芯片具有 I2C。

    附件是交流/直流电路板上的光绘文件。 我已申请开发板上使用的 Wurth 变压器样片、并要求本地变压器制造商在变压器上安装一个继电器。 我在 WEBENCH.e2e.ti.com/.../AW_2D00_9270_2D00_1200_2D00_020_2D00_AC_2D00_DC_5F00_Conversion.zip 上向他发送更多来自 Colimaker 的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将 Altium 设计文件发送给我进行审阅-很难在 gerbel 文件上检查您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AC_2D00_DC_5F00_Conversion.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此布局显示了 UCC28740 DRV (引脚6)和 Q1之间非常长且细的连接。 这就是为什么不能像其他应用那样驱动典型 MOSFET 来打开和关闭的原因。

    此外、走线穿过变压器下方、可以拾取8mil 长走线环路上的噪声。

    您能否将 Q1移至变压器右侧以改进此设计? 右侧有足够的空间、以便将 Q1移到那里。

    用于连接到 Q1的 C1长而宽的布线应该正常。

    此外、还可以重新排列变压器引脚以帮助您进行布局。 但此处的 Q1驱动走线需要短而宽、以改善 Q1开/关问题。

    您可以在订购电路板之前将更改后的布局发送给我进行审核。