This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG710-33:线路调节

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: REG710-33, TLV767
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769556/reg710-33-line-regulation

器件型号:REG710-33
主题中讨论的其他器件: TLV767

您好!

请询问有关 REG710-33的线路调节。 如果您的类似器件在数据表中具有线路调节曲线、这将非常有用。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表的图15:

    这是所需的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch

    感谢您的响应、但这是线路瞬态响应、而不是线路调节。 我的意思是、所附的示例数据是指 TLV767。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压精度(取决于基准电压精度、如第8.2节所示)与输入电压非常独立、因此生成的图将仅包含几条水平线(如 TLV767示例中所示)。

    编写 REG710数据表的任何人都很明显认为这样一个图表并不有趣、而是创建了完整的电压与温度关系图(图3和4)。