This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:同步阈值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769423/lm5030-sync-threshold

器件型号:LM5030

数据表的电气特性页面指定了典型值。 3.2V、最大3.8V 振荡器同步阈值、而第8.2.2.4章规定 SYNC 信号的振幅必须介于1.5V 和3.0V 之间。 这两项陈述是不是意味着不同的事情、还是其中一项陈述是错误的? 我想我最终会弄清楚这是如何工作的、但最好事先知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    表中的参数是正确的、并在测试器件时进行测量。
    25C 时的典型值为3.2V、在整个温度范围内可达到3.8V。
    在应用电路中、看起来它们测得的最小值为1.5V、我不确定它们是如何测量3.0V 的。
    对于高可靠性产品的设计、您应该计划预期最大所需峰值同步脉冲为3.8V。
    很抱歉、产品说明书中存在此问题、并感谢您指出。
    此致
    John