This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:VDD 出现在 Vin 之前

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LM5109, LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768795/lmg1205-vdd-present-before-vin

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: LM5109LM5109B

团队、

我的客户具有栅极驱动器方面的经验、并且经常在 Vdd 之前看到 Vin 存在的问题(一般情况下)。

您能否解释一下 LMG1205是否也是如此?
基本上、问题是它们是否需要注意电源定序。

数据表中是否有任何提示?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    感谢您的联系。

    我们没有在该驱动程序中观察到它。 该驱动 器在高侧和低侧 FET 上都配备了 UVLO 功能、可防止驱动器在 VDD 有足够的电压驱动 FET 之前开启。  数据表中的第7.3.2节介绍了此主题。

    此外、驱动器 EVM 用户指南的第6.1节(以下链接)提供了有关加电/断电排序的建议。  

    客户是否与我们的另一位驾驶员体验过这种体验?  

    如果您有进一步的问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、
    感谢您的反馈!
    我的客户在 LM5109中遇到过这种情况、我们发布了 LM5109B 来解决此主题。
    谢谢!