This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575:LM2575是否可用于替代 Renesas、M51995?

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575, UC2524A, LM22675, LM2675, LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768722/lm2575-can-lm2575-be-used-to-replace-renesas-m51995

器件型号:LM2575
主题中讨论的其他器件: UC2524ALM22675LM2675LM43601

 大家好、

 我的一位客户正在寻找任何 TI 器件都可以替代 Renesas、M51995、因为该器件即将停产。

・M51995
https://datasheet.octopart.com/M51995AFP%23CF0J-Renesas-datasheet-136336.pdf

 我想 LM2575或 UC2524A 可以替代 Renesas 器件。 我的理解是否正确? 如果您有任何推荐的器件、可以告诉我吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您需要相同的封装、则可以使用 LM2575。
    如果您可以更改封装、那么我们提供了大量较新的器件和表面贴装。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arief、

    非常感谢您的回复。

    客户需要表面贴装封装。
    您能否告诉我可用于 Renesas、M51995更换的任何设备?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要查看 LM43601、LM2675或 LM22675
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    感谢你的答复。 我将向客户介绍这种设备。

    此致、
    Kazuya Nakai。