This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:BQ24618电路原理图中电源引脚的电阻器在每次启动时烧写

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802349/bq24618-resistor-of-power-supply-pin-in-bq24618-schematic-burns-in-every-startup

器件型号:BQ24618

我使用 BQ24618以2A 为6节电池充电。 我的输入电压为28V。 当我开始使用此工具时、我在论坛中打开一个问题。 e2e.ti.com/.../2630783 当我测试这个集成电路时、当我在没有电源的情况下连接电池时、BQ24618正在燃烧。 为了防止这种情况发生、我在电路的输出中插入了一个理想二极管、当 bq24618只有电池连接时、该二极管不会打开。 但是、对于这个理想二极管、BQ24618不检测充电的电池。

现在、当我再次测试时、如果输出中没有理想二极管、只需打开电源即可检查输出端是否有25.2v 电压、电阻器 R102 (在我的原理图中)会烧坏、并且电流为1/4W。 BQ24618也会烧伤。 是谁导致了此问题? 我的28V 电压有很多问题、我在数据表示例中使用19V 测试了该电路、效果很好。 因此问题与28V 有关、但集成电路应使用该电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:
    您能否分享原理图的详细信息以便我进行回顾? 是28V 是 IC 的上限、但在这种情况下应该可以正常运行。 您提到 BQ24618即使在未施加28V 的情况下也会燃烧、并且只是插入电池? 它似乎不仅仅与28V 输入相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时、当打开28V 电源时、只有电阻器在燃烧。 如果可能、我会将原理图发送到您的电子邮件。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:
    我已接受 E2E 请求。 您可以通过 E2E 消息向我发送原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:
    刚刚看到几天前、您给我发送了我遗漏的原理图。 我正在查看原理图、并将尽快返回给您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:
    原理图看起来不错、正如您提到的、充电器在19V 输入电压下正常运行。 在 IC 损坏之前、您可以使用 V_SRN、V_SW、VCC、I_BAT 进行示波器捕获吗? 另一个示波器捕获显示 IC 损坏之前的 BTST、HIDRV? 关于热量、您是否观察到功率级组件(开关 FET、电感器、输出电容器)也在升温、还是仅观察 IC? BQ24618是一种充电控制器、不应加热、因为它消耗的电流大约为 mA。 我还将向您转至数据表的第11节以了解布局注意事项、因为在这些高输入和输出电压下、如果您的接地和散热过孔不足、可能会导致电路板发热。 我将等待您的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、
    感谢您的回复。

    我将尝试进行这些捕获。 IC 在打开电源的确切时刻损坏、因此我认为这不会产生好的结果。 总之、我不知道是否很清楚我在 VIN 处使用的是28V。 现在、主要问题不是发热、而是 VCC 引脚中的电阻器会损坏。
    我也可以与您分享布局。

    此致、
    Ruben Rodrigues
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:
    电阻器燃烧、您是指 R103吗? R102是自举电阻器、您在上面提到过它正在燃烧。 您能否确认哪个电阻器、因为这将更改我们要执行的测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我指的是 R103。 很抱歉出错了。 R102不会灼伤、我刚刚从原理图中删除、此时 R102中存在短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:
    好的、如果电路板立即烧坏、请不要执行这些测试。 我将在考虑新信息的情况下查看此信息、并在明天返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们尚未听到您对此问题的反馈、我们将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待 Kedar 响应、您关闭此主题???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在关闭一个线程之前、您应该会看到为什么仍处于打开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ruben、

    我无法访问您与 Kedar 共享的原理图。 您能否在此处分享原理图以了解哪个电阻器是 R103并尝试进一步调试您的问题?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将发送给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ruben、

    我已接受您的请求。 请发送原理图。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

      您的 VCC 电阻器(R103)采用哪种封装?  。 R103和 C3形成阻尼 RC 网络,进一步保护 IC 免受高 dv/dt 和高电压尖峰的影响。R103和 R105封装的尺寸必须符合电阻制造商的数据表,以处理浪涌电流功率损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R103是1206。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

     这很有趣、因为我以前没有看到过这个问题。 您能否对 VCC、输入电流、PH 以及 R103两端的差分电压进行示波器捕获(我想查看实际流入 VCC 引脚的电流大小)? 此外、您测量的 REGN 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

      您是否还能够捕获示波器? 如果您能够解决问题、请告诉我根本原因和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

      我们在一段时间内没有收到您的表格、并假设您能够解决您的问题。 如果存在任何问题、请随时重新打开此主题。