我使用 BQ24618以2A 为6节电池充电。 我的输入电压为28V。 当我开始使用此工具时、我在论坛中打开一个问题。 e2e.ti.com/.../2630783 当我测试这个集成电路时、当我在没有电源的情况下连接电池时、BQ24618正在燃烧。 为了防止这种情况发生、我在电路的输出中插入了一个理想二极管、当 bq24618只有电池连接时、该二极管不会打开。 但是、对于这个理想二极管、BQ24618不检测充电的电池。
现在、当我再次测试时、如果输出中没有理想二极管、只需打开电源即可检查输出端是否有25.2v 电压、电阻器 R102 (在我的原理图中)会烧坏、并且电流为1/4W。 BQ24618也会烧伤。 是谁导致了此问题? 我的28V 电压有很多问题、我在数据表示例中使用19V 测试了该电路、效果很好。 因此问题与28V 有关、但集成电路应使用该电压