This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542941:电感器、输出电容器选择

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769356/tps542941-inductor-output-capacitor-selection

器件型号:TPS542941

您好!

我们的客户计划在6.1V 至18V 输入电压、3.3V/300mA 输出 应用中选择4.7uH 电感器、2个22uF 6.3VDC 陶瓷电容器和1个0.001uF 25Vdc 陶瓷电容器。

在这种情况下、您能否建议4.7uH 电感器是否会导致任何严重问题。 在数据表中、建议使用3.3uH 电感器来保持足够的环路稳定性、尽管 看起来陶瓷电容器直流偏置能够提供足够的双极点频率。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里使用4.7uH 电感器应该是不错的。 为了获得更好的负载瞬态性能、您可以添加22pF 前馈电容。

    此致、

    Hao