This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:反向电流能力

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769129/lmr36015-q1-reverse-current-capability

器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36015

大家好、

如果 SW 电压 意外高于 Vin (例如反向连接)、LMR36015可以承受多少电流而不会造成损坏?
我们是否需要将二极管置于 Vin 线路上以防止 反向连接事件造成任何损坏?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takashi-San、

    一般而言、我们不建议出现这种情况、因为可能会损坏内部高侧 FET。
    一个示例条件是输出电容器仍然有电荷并且 VIN 下降至0V。
    是的、为了防止这种情况、需要在 VIN 线路上放置一个二极管、以防止反向电流流入高侧 FET。
    这样、输出电容器上的电荷可以通过反馈电阻器缓慢放电

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hermadi-San、

    感谢您对此做出及时响应。
    好的、我了解到高侧 FET 可能会在冷凝器中受损、并且需要在 Vin 处使用二极管来防止任何损坏。

    此致、
    Takashi Onawa