This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:如果输入电压降至配置的输出电压以下、会发生什么情况?

Guru**** 2536240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769327/tps5450-what-happens-if-the-input-voltage-drops-below-the-configured-output-voltage

器件型号:TPS5450

如果输入电压降至配置的输出电压以下会发生什么情况?

1、输出电压=输入电压 x 0.89 (典型最大值 占空比)。

2.输出振荡

无输出、关断。

4.其他?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、输出配置为12V、输入突然降至10V、但仍高于 UVLO。 我们期望输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件将尝试以最大占空比进行切换。 输出电压将略小于输入电压、并随着输入电压的降低而降低。