This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:最长时间为'数据更新阶段#39;

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768820/bq35100-maximum-time-of-data-update-phase

器件型号:BQ35100

你(们)好  

我需要知道"数据更新阶段"的最长时间、即从 bq35100识别 gauge 停止()到 G_DONE = 1的最长时间。

我正在使用 EOS 模式、请调整两个闪存情况(DF 更新和终身更新)。

'R Data seconds'(R 数据秒)将保持在15秒

此致

Claes-Henry Aronsson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Claes。

    RDATA 秒数说明了这一切。 如果您查看 TRM 中的图6-2、您将看到监测计停止和监测计完成之间的阶段包含了寿命更新。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    因此、R Data Seconds 在算法中包含了对卡尔曼滤波器进行所需测量以实现最佳运行所需的时间?

    当 I (主机)发送 gauch_stop()时,我还会启动计时器。 由于我需要关闭 bq35100的电源(GE 低电平)、因此计时器应确保我等待 G_DONE = 1的时间不会超过所需的时间。

    我假设(如果错误、请更正)主机向 G_DONE = 1发送 gauch_stop ()的最坏情况(最长时间)是'R Data seconds'加上'128 x 8-ms 转换'、即15 + 1.024秒 对吧?

    此致

    Claes-Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cles、您好!
    是的、没关系。

    谢谢
    Onyx