This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59731:EasySet 布线提示与放大器;技巧

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59731, TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800509/tlc59731-easyset-wiring-tips-tricks

器件型号:TLC59731
主题中讨论的其他器件: TLC5973

您好!
客户希望使用我们的 TLC59731并对其进行了评估。 他的唱线有问题、测量的数据脉冲长度仅为100ns。 他对如何改进驾驶室有一些疑问(最大长度、屏蔽、扭曲...)。 数据接口中的驱动能力可能会得到提高。
是否有其他具有 EasySet 接口的 LED 驱动器?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    我们已指派适当的工程师来了解这一点。

    我们下周将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我们只有两个具有 Easyset 接口的 TLC5973/TLC59731器件、对于客户的问题、您能否提供一些测试波形?

    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在突发模式、电容耦合+/-500V 和+/-1000V 下发生通信故障。 这是可恢复的、但很烦人。 请查找随附的测量值。

    注意:
    连续4个 TLC59731
    - CH2 (绿色):第1个 IC 的 DI
    -通道1 (yelow):第1个 IC 的 DO

    振荡器:
    StreamA:        复杂数据包
    StreamA_zoom1:第一位(5位0x3A:0011 1...) 32位数据流
    streamA_zoom2:µs 位:periode = 16 μ s;DI 脉冲长度:ca. µs μ A
    StreamA_zoom3:DO 时的脉冲:脉冲长度为150ns

    -为什么脉冲会缩短?
    - TLC5973中的这种行为是否不同?

    此致、Holger

    e2e.ti.com/.../_7E002400_reenshots.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我可以看到波形、请上传吗?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图位于 doc 文件:e2e.ti.com/.../7776.screenshots.docx 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我无法从波形中指出问题、您能否发送原理图?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们只有两个具有 EasySet 的器件、TLC5973/TLC59731。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shawn、您好!

    这里是原理图。 这是他自己的硬件。 串行数据线的长度为1m。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    线路可能太长、因此终端的数据压摆率会非常慢。 对于100ns 脉冲、它可能会被滤波。

    我建议测试终端处的波形、以查看假设是否正确。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    我是客户、就缩短100ns 脉冲提出了此要求。

    当我更详细地解释我的请求时、我在数据表中找到了答案- T_wo 的值(移位数据输出一个脉冲持续时间)。 时间始终是应用的。 125ns、与输入脉冲持续时间无关。 因此、我必须考虑这种行为。

    谢谢、此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    听起来不错、感谢您告知我们。

    此致

    肖恩。