This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:后续问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768823/bq24092-follow-up-question

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件:BQ24090

您能否更详细地解释相关帖子回复中的以下句子?

'这可能在蓄电池和 OUT 引脚之间具有正确电阻的 CC / CV 点附近触发'

尤其是电池和 OUT 引脚之间的电阻的重要性。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我查看了原始帖子、 您的以下评论很重要。
    '断开 TS 引脚会完全停止此行为。'

    我想、当您断开 TS 引脚/ NTC 连接时、您需要在接地端添加一个10k 电阻器、以使器件保持工作状态。
    BQ24092将在热端接点和冷端接点附近更改充电电压和电流、请参阅数据表中的图17。 这是 JEITA 曲线、请注意 BQ24090没有。
    出现问题时、检查 TS 引脚上的电压。
    正常充电电压为790mV 至278mV。
    在278mV 和178mV 之间、充电电压降低。
    在790mV 至1230mV 之间、充电电流减小。
    请参阅数据表第9页 V-TS 0C、V-TS 10C、V-TS 45C 和 V-TS 60C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清-当我断开 TS 时、它保持浮动、因此、根据我的理解、它强制使用 TTDM 模式并禁用 TS 监控。 这会改变您的答案吗?

    当您建议的问题发生时、我一定会检查 TS 引脚上的电压。

    非常感谢、

    Rob Whalley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    否不会改变我们应该考虑的答案或领域。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在充电电流波动约50mA 时测量了 TS 上的电压、脉冲宽度为30ms、电压为0.435V。 这似乎在正常范围的中间。 这告诉我们什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NTC 看起来是正确的。 在 TTDM 模式下工作正常、在此模式下、器件不会终止充电。
    尝试使用10k 电阻器将 TS 引脚接地。
    这将确定电池组 NTC 的错误行为。

    您是否有 OUT 引脚上 OUT 处的电压与 OUT 引脚处的电流间的关系示波器捕获?
    您能否发送电路原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会按照您的建议将 TS 引脚下拉10K、我很乐意发送电路原理图、但不在本论坛上、因为它是机密的。 如果您可以建议如何直接将其发送给您、那将非常好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在使用论坛脱机的对话功能解决此问题、并将关闭帖子。