This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:LMZ14203的并行运行

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203, LMZ23608, LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768922/lmz14203-parallel-operation-of-lmz14203

器件型号:LMZ14203
主题中讨论的其他器件: LMZ23608LM73606

你(们)好。

我想在 并联操作中使用 LMZ14203以获得更高的电流。 对于这种转换器,是否有使用并行操作的示例? 此外、我还应该为反馈电阻器和其他无源器件做什么以实现并联运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    我想向大家介绍另 一篇提出类似问题的 E2E 帖子。快速的答案是 LMZ14203并非针对并行应用而设计。 替代方案是 LMZ23608/10电源模块、但限制是输出电压最大为6V。 您所需的输出电压是多少?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我的输出电压为24V。 输入为28V。 预期输出电流为6A 或8A。 如果我可以将稳压器用作并联稳压器、也可以。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    遗憾的是、LMZ23608/10将无法覆盖您的输出范围。
    在本例中、我建议使用 LM73606稳压器而不是模块。 该稳压器将涵盖6A 的输出电流。

    您可以获得评估板、并查看24V 输出的推荐组件数据表。 请参阅第26页:


    谢谢、
    Denislav